This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:当我使用 TPS65150芯片时、我测试过芯片的5、6引脚(SW)没有输出波形、我不知道是什么问题导致的。 原理图设计如下:

Guru**** 2533810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279435/tps65150-when-i-was-using-the-tps65150-chip-i-tested-that-the-5-6-pin-sw-of-the-chip-did-not-output-waveform-i-do-not-know-what-problems-caused-it-the-schematic-design-is-as-follows

器件型号:TPS65150

在使用 TPS65150芯片时、我测试了芯片的5、6引脚(SW)没有输出波形、我不知道是什么问题导致的。 原理图设计如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您在测试期间是否捕获了任何波形? 您可以在为 IC 上电时向我发送 AVDD、VGH 和 VGL。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在加电测试期间没有捕获 SW 波形、所以 AVDD 为5V、VGL 和 VGH 为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在加电测试期间没有捕获 SW 波形、所以 AVDD 为5V、VGL 和 VGH 为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议捕获这些波形以了解启动行为。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试过、SW 引脚上电时没有波形。 我不明白为什么该引脚中没有波形、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了测试 SW 引脚的波形外、还有其他测试方法吗? 此外、您能否帮助了解原理设计是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这个部件的最小 VGL 为~-(V_AVDD-1.13V)、但是现在您正在编辑一个低得多的 VGL。

    slva794

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VAD 的电流电压是否仍然可用? 您是否认为 VGL 的电压会对 VAD 产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅下面的一个。 VGL 由 AVDD 供电、因此它的输出范围也受到 AVDD 的限制。 如果您对超出范围的 VGL 进行编程、则 IC 无法调节编程值、并最终触发 UVP 故障以关闭所有输出。

    slva794

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在手册中的什么位置? 我在手册中没有看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 R11替换为150K (-5V 时的 VGL)时、能够输出8.2V、VGL-5V 和 VGH12.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅数据表"7.2功能方框图"、VGL 由 Vsup (AVDD)供电。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我把 AVDD 设为15V 后、VGL 可以输出-13V