This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:写入/读取前的等待时间

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280770/lm25066a-wait-time-before-writing-reading

器件型号:LM25066A

初始上电后、我将在 READ_DIAGNOSTIC _WORD 中读取假正 IIN_OC/PFET_OP_FAULT 位。

现在我将在读取 READ_DIAGNOSTIC _WORD 之前写入 CLEAR_FAULTS 以清除该位 、但仍看到 错误的正极 IIN_OC/PFET_OP_FAULT 位。

如果我在初始上电后等待200ms 以 读取 READ_DIAGNOSTIC _WORD、我不会看到 假正 IIN_OC/PFET_OP_FAULT 位。

 初始上电后、写入 LM25066A 或从 LM25066A 读取合适的等待时间是多少? 200ms 似乎可以工作、但我想知道建议使用的最短时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    感谢您的联系。 建议最小为300ms 至500ms。