请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21710-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC14240-Q1、、 UCC21710
您好!
我们想使用 UCC14240-Q1为 UCC21710-Q1供电。 因此、我将学习 UCC14240-Q1的数据表、应用手册和设计计算器工具。
现在、在 UCC14240-Q1 (版本8)的设计计算器工具中、用户需要向制造商确认 IQ_DRIVER_VEE。
由于 TI 是 UCC21710-Q1栅极驱动器的制造商、我恳请为 VEE 电源引脚提供静态电流。
如果无法提供此信息、请建议在计算器工具中作为值使用什么。
我们的用例将为:
- VDD (以 COM 为基准): 15V
- VEE (相对于 com):-4V
-总栅极电荷:0.944uC
-切换频率: 96kHz
谢谢、此致、
帕特里克