This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:设计审查

Guru**** 2532100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280067/hd3ss3220-design-review

器件型号:HD3SS3220

你好!

我的客户正在使用 HD3SS3220IRNHR 设计电路。

您能否查看下面的原理图?

e2e.ti.com/.../HD3SS3220IRNHR_5F00_schem-review.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我正在进行这方面的工作,应该在明天进行审查。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    查看您的原理图、可以看到您翻转了3220连接器侧的 TX 和 RX 线。 需要将 MUX 的 TX 引脚连接到连接器上的 TX 引脚。

    您的 VDD5和 OUT3引脚需要连接到5V 电源轨。 无法将它们与 USB VBUS 相连、因为 VBUS 并不总是存在。

    您的 CURRENT_MODE 引脚也是如此。

     

    您可以使用数据表中的原理图作为参考、了解这在外观

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我根据您提供的指南对其进行了修改。

    您是否会再次检查1次 USB SS 线路作为附加文件。

    同时修改了5V 线路。

    BEST、e2e.ti.com/.../HD3SS3220-USB-SS-line-schem-review_5F00_231013.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim 先生:

    您的 SS 线路看起来是正确的。 我看不到5V 线路、但如果您更改了该线路、则原理图应该很好。

    此致!

    谢恩