This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:有关替换竞争对手器件的参数和建议

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050, LMG3522R030, LMG3410R070, LMG3410R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280476/lmg3522r030-parameters-and-suggestion-on-replacing-competitor-device

器件型号:LMG3522R030
主题中讨论的其他器件: LMG3410R070LMG3410R150、LMG3410R050

大家好、

我的客户正在寻找 GaN 解决方案、目前正在寻找竞争对手的器件 TK12A60W。

我 向客户推广了 LMG3522R030、但难以找到以下参数来与竞争对手器件进行比较、有人能帮助填写下表吗?

TK12A60W LMG3522R030
FOM 7.5  
Qgs 25 nC  

我还认为对于仅需要不到11A ID 的客户应用、LMG3522R030会停用、是否有任何 相关建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们是否 并联使用 TK12A60W FET?  

    对于此应用、我建议查看 LMG3410R050、 LMG3410R070或 LMG3410R150。 它们是带有集成驱动器的600V GaN FET、分别是50mΩ、70mΩ 和150mΩ。 由于 TK12A60W 的 Rdson 为265mΩ、因此可以将多个 TK12A60W 替换 为单个 LMG3410Rxxx 器件。