This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:电机设计的 SG3524与 DRV8251

Guru**** 1206780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251, SG3524
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280335/sg3524-sg3524-vs-drv8251-of-motor-design

零件号:SG3524
主题中讨论的其他器件:DRV8251

您好!

我想设计一个符合两种不同架构的压缩机、

项目1有3引脚输入,线圈的中间抽头接电压为12伏

项目2具有2引脚输入、

我想用 DRV8251控制项目1、不能正常工作、

是否有两种都可以共享的 IC 解决方案?

或者、您对如何将 SG3524和 MOSFET 封装在一起有什么建议吗?

1.

2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:  

    我正在处理这条线、我今天很快就会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

     DRV8251集成栅极驱动器和 FET。 输入是 PWM 控制器信号。 该器件可以提供最高4.1A 的电流来驱动电机。

     SG3524只是一个 PWM 控制器。 您需要栅极驱动器和 FET 来驱动电机。  

    您是否正在寻找集成闸极驱动器和 FET 的 IC 来驱动电机? 如果是这样的话、您仍然需要像 SG3525这样的 PWM 控制器来将控制信号驱动至栅极驱动器。 我建议 在  TI.com 的此网页上搜索电机驱动器应用。 根据您的需求(栅极驱动器、FET、偏置电源)、该产品提供了不同的器件型号和参考设计。

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 电机驱动器的链接:

    直流输入 BLDC 电机驱动设计资源| TI.com