This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:上升/下降时间

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280121/bq40z50-r2-rise-fall-time

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好

因此、如果我明白这一点、用于导通 MOSFET 的电流在此 IC (BQ40Z50-R2)中是恒定的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流不是使 FET 导通的主要因素。  

    BQ40z50具有一个集成式栅极驱动器、该驱动器使用电荷泵来提升 FET 栅极上的电压。 它使栅极电压高于源极电压大约10V、导致 Vgs > Vth、使 FET 导通。

    电荷泵的优势在于它使用低电流范围来提供电压。 这对于低功耗非常有用。  

    更多信息可以在器件 数据表。 第 7.18节 CHG、DSG FET 驱动器

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我正在尝试弄清楚 IC 的工作原理、从而通过减小栅极电阻器来优化我的设计、从而在不对测量仪表施加应力的情况下实现最佳的导通和关断 MOSFET。
    但在以下主题 [常见问题解答]中、有多少个 FET 可通过集成式保护驱动进行电量监测?您指的是关断时间、您假设电流是恒定的、如果是这种情况、我不必担心应力问题。 如果情况并非如此、则说明我们可以 从 CHG DSG 引脚消耗的最大电流是多少。

    此致

    哈桑·奥阿亚什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     哈桑·欧-艾亚奇,你好!

    电荷泵可在开启的前50%期间驱动大约100uA (最坏情况)、然后随着电压接近11V、电荷泵降至大约10uA (最坏情况)。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Couso,

    因此您可以确认电流在50%的开启时间内是恒定的、这意味着在上升时间期间、我们应该具有100µA、无论电阻栅极的值是多少? 就像我们在该引脚上具有一个电流源。

    谢谢!

    哈桑·奥阿亚什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      哈桑·欧-艾亚奇,你好!

    校正后、它在50%导通期间应为100uA。  

    栅极电阻仍将影响/控制 开关速度。  

    此致、
    何塞·库索