请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS28225 您好
我想知道 tps28225中 PWM 输入与栅极输出之间的误差率。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、David:
感谢您关于 TPS28225的问题。
PWM 信号和相应的栅极信号及其时序可以在数据表的第6.6节中找到。


此外、第6.5节中的电气特性有助于栅极输出的上升和下降时间。


例如、当 PWM 信号变为高电平时、LGATE 关闭传播延迟为14ns、栅极下降时间为5ns。 因此、当 PWM 信号变为高电平时、低栅极需要19ns 时间才能变为低电平。 对于 HGATE、则高电平栅极有14ns 的死区时间和10ns 的上升时间。 因此、在 PWM 信号上升沿之后需要43ns、然后 HGATE 才会变为高电平。 在 PWM 信号下降沿发现了一个类似的模式、可以在上面的时序图中看到。
如果有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔