This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:TPS6522053RHBR 与 PTPS6522053RHBR 间的关系

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278600/tps65220-tps6522053rhbr-vs-ptps6522053rhbr

器件型号:TPS65220

您好!

在不同版本的数据表中,有2个可订购的部件号:  

  • TPS6522053RHBR
  • PTPS6522053RHBR

PTPS 似乎是预制版本。

是否有区分这两个版本的方法?

上面有外壳标记吗?

通过读取寄存器、如?:

  • TI_DEV_ID 0x00               
  • NVM_ID 0x01                 
  • FACTORY_CONFIG_2 0x41  

 这两个版本之间是否存在任何行为差异?   

感谢你的帮助。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! P TPS6522053RHBR 是预量产器件型号、可通过顶部标记进行标识。  

    在器件投入生产之前进行了次要的 NVM 更新(不影响输出电压)。  预生产样片的 NVM 配置将取决于样片的生成时间。 可通过读取以下寄存器字段来识别配置:  TI_NVM_ID 和  NVM_修订版本 。 技术参考手册(TRM)中介绍了生产中使用的 NVM 配置。  https://www.ti.com/lit/pdf/slvucj3

    请告知我们您的样片是否具有不同的 NVM 修订版本、我们可以提供 与生产材料相比的差异的详细信息。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    那么、以下是 PMIC 寄存器内容:

    TI_DEV_ID 0x00                          0x80

    NVM_ID 0x01 0x53                              

    您能确认这不是预生产设备吗? 它是一款生产良好的器件?

    谢谢。

    B. R、

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI_DEV_ID 和 NVM_ID 均正确。 您是否还能阅读  NVM_修订版本  在寄存器上 0x41 ? 这将帮助我们验证默认 NVM 设置。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找寄存器0x41内容:

    FACTORY_CONFIG_2 0x41 0x40                    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FACTORY_CONFIG_2 (地址0x41)= 0x40是正确的、表示生产中使用的最新 NVM 设置。 此寄存器中的位7-5对应于 NVM 版本。  

    0x2 (或 V2)是 TPS6522053生产中使用的 NVM 版本。 所有寄存器设置应与技术参考手册(https://www.ti.com/lit/pdf/slvucj3)中描述的设置一致。 如有任何问题、请告诉我们。   

    谢谢。

    布伦达