This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:TPS27100

Guru**** 2502495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275990/tps27s100-tps27100

器件型号:TPS27S100

您好!

我为 BLDC 电机驱动器设计了一个 STO 电路。 我参考了您的 TIDA 设计、使用了 TPS27S100APWPT IC。 但它不能有效地工作。 我将24V 连接到 IN 引脚。 当我将3.3V 连接到 EN 和 DiagEN 引脚时、我看到输出上为2V、而不是24V。 因此、我在从驱动器中卸载 IC 后再次尝试它、但得到了相同的结果。 您能向我描述一下我做错了什么或者我在测试 IC 之前需要十分小心吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享您的原理图和波形?

    您是否可能使用10倍的探头测量输出? 10X 探头可将输入信号降低到示波器输入端信号振幅的1/10。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的关注。 是的、我可以分享原理图。 我想要的是、在紧急情况下、微控制器应产生3.3V 信号、而 TPS27S100A IC 应切断电机驱动器的电源。 这是原理图。 我是根据 TI 设计的 STO 板创建的、该板称为 TIDA。  



    实际上、我使用万用表测量了电压。 I 在 IN 引脚(TPS27S100A 的电源输入引脚)上测得的电压为24V。 然而、无论 EN 引脚为高电平还是低电平、在输出引脚上、我都观察到0V。 我还尝试通过将电线焊接到其引脚来单独测试 IC、当 EN 引脚为高电平时、I 测得的电压为2V。
    TPS27S100A 的输出引脚连接到 DRV3205的电源引脚。 在电源引脚上也看不到24V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议使用示波器来观察 EN、IN、OUT 和 FLT。  

    EN 信号可能处于如下所示的 VIL 和 VIH 阈值之间、或者触发了热关断。 在 VIL 和 VIH 之间、 我们无法确认器件是打开还是关闭、这意味着器件也可能部分打开。  

    此外、我们建议在不使用 ILIM 时将 ILIM 引脚拉至接地。 悬空 ILIM 会导致热关断事件、在该事件中、器件将因温度超过 TSD 而禁用、即使 EN>VIH。  

    收集好波形后、我们将能够查看 EN 是否处于 VIL 和 VIH 之间、或者通过观察 IN 为24V、OUT 为0-2V 时 EN 和 FLT 上的电压是否触发热关断。

    此致、  

    伊丽莎白   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    感谢你的帮助。 我很高兴地说、当我将 ILIM 引脚连接到 GND 时、 TPS27S100A IC 工作正常。  
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很高兴听到该问题解决了。  

    最后、如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、  

    伊丽莎白