This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无法达到500mA 的充电电流。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279510/bq51050b-can-not-reach-a-charging-current-of-500ma

器件型号:BQ51050B

您好!

我当前正在尝试改善 PCB 的充电功能。 现在、我的充电设置为230mA、如电池规格中规定的那样(容量为1150mA、标准充电电流为0.2C)、但我需要将它加速到500mA (最大充电电流的一半、即1C)。

我的原理图是下一个:   .

在更改 R137之前、我测量了200mA 的充电电流、该电流符合设定限值(240mA)、减去了电路板(40mA)的电流消耗。 我将 R137更改了430欧姆电阻器、在测试中、最大充电电流限制 I REACH 为385mA。 此测量值与我的预期不符(385mA + 42mA 与500mA 不同)。

在我的测试过程中、 我使用的是放电电电压为3V 的电池。 在无线充电开始时、我测量 VRECT、IBAT 和 VBAT:VRECT = 5V、VBAT = 4.08V 且 IBAT = 385mA。

您是否认为 BQ51050B 难以达到500mA 是由于线圈所致? 或原理图?

提前感谢您的支持。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我怀疑问题是线圈,760308101309。   线圈为10uH、圆26mm、对于 小型线圈、L 值较低。  建议使用较大的线圈进行测试、以确认:760308103202、48mm X 32mm 和12uH、或 TDK WR2230-6M8-G、22mm 圆形和27uH。   

    随着线圈尺寸减小、L 值会增加以进行补偿。