This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:MDI 接口最大布线长度

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280080/tps23753-mdi-interface-maximum-trace-length

器件型号:TPS23753

团队、您好!

我们在 POE 802.3af 的设计中使用了 TPS23753PW。
我有一个问题,我们正计划 将磁性元件放置在一个板,并将 TPS23753PW 放置在不同的板,这是主板,并将两个板连接到 FPC 连接器和电缆。 从磁性元件到 PHY IC 的 MDI 信号(Tx_P、TX_N、RX_P、RX_N)总距离为200mm 到250mm。 信号也将通过 FPC 电缆传输。 磁性元件和 PHY IC 之间的距离是否允许? 它会造成任何问题吗? 是否会出现任何信号失真或衰减?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parag、

    感谢您的联系。  

    很抱歉、您的问题没有明确的答案。  当数据线靠近 EMI 源时、可能存在潜在的失真问题。 屏蔽或绞线可以缓解这一问题、因此长以太网线中的信号失真通常不明显。 从电路板布局的角度而言、应尝试使数据线短路、并远离高电流引线、开关节点或开关电感器/变压器。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!
    感谢您的答复  
    这意味着我不能在一块板上放置磁性元件,而在另一块板上放置以太网 phy ,因为它会增加 MDI 信号的距离,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parag、

    您可能会增加导线距离。 但您需要小心地在导线上进行布局。

    我是以太网电源方面的主要技术人员。 我将把您的问题转交给以太网 PHY 团队。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    请参阅此应用手册的"DI 跟踪"部分: https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf?ts = 1697222265161

    此致、

    梅利萨