This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:105℃ 环境温度下的输出电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, LMQ644A2-Q1, LM25149-Q1, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279895/lmq644a2-q1-output-current-in-ambient-temperature-of-105

器件型号:LMQ644A2-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495-Q1、、 LM25149-Q1

您好、专家!

我们的客户需要在其 ZCU 项目中利用降压转换器在105℃ 环境温度下以5V 提供10A 电流。

因此、他们想知道我们是否针对高温下的电流输出能力进行了相关测试、我们是否针对该问题向客户提供了任何测试结果。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于10A 输出电流、我还推荐使用 LM61495-Q1降压转换器、该转换器具有单相、单输出、可以适合您的设计参数。

    配置为两相单输出解决方案的 LMQ644A2-Q1也适合您的设计参数。

    对于热性能数据、 LM61495-Q1LMQ644A2-Q1的 EVM 用户指南 中提供了针对特定用例的经验测试、可用于估算各个用例的热性能。 我还随附了快速启动 Excel 计算器、其中包含结温的热估算值。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_Q_2900_64480_5F00_A0_5F00_A2_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_REVA.xlsm

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您的答复。

    对于 LMQ644A2-Q1、在向快速入门工具中输入工作条件(5V、10A @105℃)后、我们发现结温会高达180℃、因此可能有一个 LMQ644A2-Q1不适合10A 输出电流。

    您向 该应用推荐 LM61495-Q1、该器件是否有类似的快速入门工具、因此我们可以估算该器件是否合适。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    观察输入条件后、看起来配备外部 FET 的控制器可能是您的最佳散热解决方案。 我还推荐明确支持您的输出电流的 LM25149-Q1。 凭借5V、10A、105C 的环境输出、我记录了115C 的结温以及经过热优化的电路板布局。

    此致、

    Henrye2e.ti.com/.../6165.LM5149_2D00_LM25149-Quickstart-Calculator_5F00_rev3.xlsm