This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:Xref +迟滞

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280611/tps2121-xref-hysteresis

器件型号:TPS2121

我有两个电压值相同的5、5Vdc 电源、优先于 Vin1。 Vin1和 Vin2之间的切换必须尽可能快。

如果 Vin1降至5、3V 以下、我必须从 Vin1切换到 Vin2、如果升至5、4V 以上、我必须返回 Vin1。
我知道我必须使用 XREF 模式+迟滞、因为我在 Vin1和 Vin2上的值相同、因为没有迟滞、TPS2121会在两个电源之间持续切换。 是这样吗?

我看到、当 Vin1降至低于 PR1设置的阈值时、输出切换到 Vin2、但要返回到 Vin1、由于迟滞、我需要一个高于5、5V 的值。
在此特定情况下、TPS2121的最佳配置(XREF+迟滞)是什么?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    欢迎使用 e2e!

    是的、为了使用快速切换、器件需要处于 XCOMP/XREF 模式、本质上 CP2需要高于 VREF (~1.06V)。  XCOMP 或 XREF 均可工作-为了使用 XCOMP、您可以为 PR1和 CP2使用不同的电阻分压器值、并将迟滞电阻器从 PR1连接到 ST。 我的同事制作了一个有用的计算器来确定电阻值和阈值电压、您可以在 本常见问题解答的底部找到它。 如果 VIN2保持稳定的5.5V (因此 CP2也保持稳定)且 XREF 在 VIN2波动时将保持最佳工作状态、这看起来 XCOMP 最佳工作。 (为了阐明数据表中有任何混淆的情况- XCOMP 模式可与迟滞一起使用、以及 XREF 和 VREF 模式。)

    回应您的注释时需要注意的是、PR1/CP2比较器非常敏感、不存在内部迟滞、因此如果 PR1和 CP2频繁交叉(由于稳态值相同、存在噪声、 或者、如果由于负载阶跃导致出现电压骤降)、则会导致开关迅速并且输出下降。 如前所述、PR1上通过 ST 引脚实现的外部迟滞非常有助于解决此问题。

    如果您对查找正确的电阻器值有疑问、或对系统中的器件有其他疑问、敬请告知。

    谢谢。

    帕特里克