This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5107:三相 BLDC 电机驱动器单元故障

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274885/lm5107-3-phase-bldc-motor-drivng-unit-failure

器件型号:LM5107

BLDC 电机驱动器单元中存在随机故障、该单元由以下部分组成:

此单元:电机驱动器 PCB (微控制器、前置驱动器、3个 N CHN FET 桥臂)以及 BLDC 电机。

拓扑:三相全桥(所有 NChn FET 均驱动3个半桥驱动器 I.C)。

故障模式:3个相位中的任何一个(HS 和 LS FET 及其前置驱动器在正常运行条件下都会熔断)。


规格简介:
VIN 范围= 8.7Vdc 至18Vdc
正常工作范围= 9 V 至13V 直流
单元的电流消耗= 5.5至6A avg

使用的 FET 为 NChn SIR182DP。
预驱动器 LM5107。

请做必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Koushik,

    感谢您提出有关 LM5107的问题。

    我对您的设置有几个问题。

    1.在这些事件中,您是否在稳定状态下运行?

    2.是否三个部分同时失效? (HS FET、LS FET 和驱动器)

    3.您能将原理图和布局图发给我吗?

    4.这是一个刚开始有问题的旧系统,还是一个新的设计和系统?

    5.您说的配件会吹掉什么意思?

    请帮我找出什么是通过回答这些,如果你有任何进一步的问题,只需告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Koushik,

    您是否能够找到根本问题和解决方案? 如果是、我想知道您发现了什么。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Koushik,

    我将在假设该问题已得到解决的情况下关闭该主题。 如果问题仍未得到解决、请对我的原始问题进行答复、以便我可以进一步帮助您、或者告诉我您是否还有自己的问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔