This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N-Q1:LM4041QEEM3-1.2/不能获取1.2V 固定输出

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280123/lm4041-n-q1-lm4041qeem3-1-2-no-not-getting-1-2v-fixed-output

器件型号:LM4041-N-Q1

我正在使用 LM4041QEEM3-1.2/no 稳压器获取1.2伏输出。 但在无负载条件下进行检查时、它会为我提供1.4伏的输出以及15 mA 负载、为我提供0.8伏的输出。 Rs 值为47欧姆。 请建议我如何获得1.2固定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电源电压是多少?  

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用47欧姆电阻器、器件将在空载时灌入44mA、这可能会损坏器件。 空载时的最大建议电流为12mA。 请将 Rs 电阻器的最小值增加到173 Ω、以实现空载。 最小电流为45uA。 应调整 Rs 的大小、使 Iload + IMin 12mA

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的反馈。  

    但根据我的观察结果 、本应为固定输出类型的 LM4041QEEM3-1.2/NO 的输出电压为何会随电阻器值而变化、而在我们测试 LM4041AIM3-1.2/NOPB 时、它在任何电阻器(Rs)上始终提供1.2V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要部件接收到最小电流、但不超过数据表中指定的最大阴极电流、输出电压就不应随电阻值而变化。  LM4041QEEM3-1.2/NO 可能因电流过大而受损。

    谢谢。

    沃尔特