This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:半桥配置中的正负直流电压开关

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280591/ucc27714-positive-and-negative-dc-voltage-switching-in-a-half-bridge-configuration

器件型号:UCC27714

您好!

我想使用 UCC27714切换高侧和低侧 N 沟道 MOSFET、但 COM 引脚未接地。 相反、它与负电压连接到低侧 MOSFET 源极的电势-Vdd。
负载位于2个 MOSFET 的中间并连接至 GND。 我的目标是使用 uC 提供的时钟(大约5kHz)交替切换+Vdd 和-Vdd 负载。
+Vdd 和-Vdd 不是恒定电压、但以线性方式从0V 增加到3V。

HI 和 LI 输入信号来自 uC、该 uC 通常连接到 GND。 因此、我想在 uC 和 UCC27714之间连接光耦合器以避免接地问题。

是否可以使用此结构在负载上干净地切换信号?


是否有任何替代方案可用于切换负电压?


请提供帮助。

您好
丹尼尔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你可以像你描述的那样在 COM 上使用一个负偏置、并且低侧驱动器将从+COM 拉至 VDD (=-COM VDD)。 除非我遗漏了内容、否则我认为这种方法会由于驱动器的 UVLO 电路而出现问题。 另外、我没有看到在高侧创建这个的简单方法。

    根据占空比、您可以使用类似以下方式的推挽式脉冲变压器:

    (跳过二极管和 BJT、您将在次级侧获得+-BJT VDD)

    这必须是对称的占空比以避免饱和。 但是、您可以使用变压器的匝数比来获得低于驱动器 UVLO 的电压。

    谢谢。

    A·M·