This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116是否支持外部栅极驱动器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278099/lm5116-does-lm5116-support-external-gate-driver

器件型号:LM5116

我的应用需要高电压输入、例如50-300Vc、输出28Vdc、4A。 我选择了 LM5116、因为它具有同步整流器和高效率。 由于它的最大输入是100Vdc、我在应用中添加了外部栅极驱动器。 因此、SW 已连接到 GND。 我附上了原理图。 在我的系统中有其他电池(25V)连接到输出。 因此、我需要 LM5116正常启动、使用预偏置电压、不消耗电池电量。

问题是

1.如果 DEMB 通过原理图等10K 电阻接地、与启动和轻负载时一样、是否仍支持二极管仿真?

2.由于软件接地,自适应死区时间功能是否仍然可以工作?

如果高于两个位置时停止工作、除了效率外、我的电路是否按预期工作? 如果是、我损失了多少效率?

第三个问题、我可以使用 GaN MOSFET 来替换电路中的 SIC MOSFET 吗? 如果是、如何计算 GaN MOSFET 的开关损耗?  我的应用中的开关损耗在数据表的第27页中非常高。

谢谢  

请忽略+18V_Start、它应该为15V。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Li

    1.不幸的是,它不是。 当器件直接连接到 MOSFET 而没有外部栅极驱动器时、二极管仿真功能正常工作。  

    1.不幸的是,它不是。 当器件 直接连接到 MOSFET 而无需外部栅极驱动器时、自适应死区时间功能有效。  

    第三个问题与您将使用的外部栅极驱动器有关。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    除了效率之外、我的电路是否按预期工作? 如果是、我损失了多少效率?

    我认为它可以正常工作、因为它配置为完全同步。

    问题就在

    是否可作为预偏置输出电压工作?

    2.效率损失了多少?

    3.您知道标准 MOSFET 和 GaN 的开关损耗是不同的吗? 页27所示。 开关损耗与 Vin、IO、频率以及 TR 和 TF 有关。 我在 GaN 中没有看到比我的 MOSFET C3M0065090J 更好的 TR 和 TF。 或者使用不同的公式来计算 GaN MOSFET 开关损耗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Li  

    1.不可以、二极管仿真应在启动期间正常工作、从而覆盖预偏置启动条件、但 当器件直接连接到 MOSFET 而没有外部栅极驱动器时、二极管仿真功能正常工作。

    2.我不确定使用 IR2113闸极驱动器可以获得多大的效率。  

    3.没有一篇介绍 GaN MOSFET 开关损耗的好文章。 请参阅 GaN 制造商的效率计算器。  https://epc-co.com/epc/design-support/tools-and-calculators/gan-power-bench/gan-fet-selection-tool-for-buck-convertors 

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、抱歉、我没有收到电子邮件、表明您因为未知原因而回复。  

    1.如果有预偏置的输出电压、不能启动、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Li  

    然后、使用 LM5116+外部栅极驱动器、电流可以从预偏置电源流回转换器。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    仅当底部 MOSFET 根据 LM5116数据表导通时、此电流才会回流。 这意味着在预偏置时效率损失或 LM5116无法启动(例如输出具有25V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Li

    这种情况仅发生在预偏置条件下的启动期间。 启动后、效率将恢复到正常值。  
    如果回流电流不会造成损坏、LM5116将能够启动。 通常、预偏置电源的输出会由于回流电流而下降、并允许转换器(使用 LM5116)启动。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我的例子很复杂。 其输出与电池输出并联。 电池具有串行二极管、而 LM5116输出没有串行二极管。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Li

    如果预偏置电源是电池、则意味着没有电流限制。 如何使用 ORing 控制器?  https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html 。 如果您对 ORing 控制器有疑问、请创建新帖子。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、
    这在我的应用中很复杂。 当有电池时、LM5116上不需要限制电流。  

    我尽量确保降压电路在有电池时正常工作、并且不会损坏电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Li  

    由于系统很复杂、因此最好测量启动期间的反向电流大小。 我想您可以根据反向电流的大小进行判断。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric! 我的电路板仍处于设计阶段。 我将在收到电路板时更新。

    我只是担心它不起作用、因为预偏置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Li  

    如前所述、 如果担心反向电流、请考虑 ORing 控制器 www.ti.com/.../overview.html。  

    - EL