This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:LED 寿命计算

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275322/tps61169-led-lifetime-calcuration

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61042

大家好、

客户考虑从 TPS61042替换为 TPS61169 。

至于 TPS61042、我们可以通过对 PWM 导通时间求和来计算 LED 寿命。

但对于 TPS61169、 我们无法计算由于 FB 引脚给 LED 的电压和电流值的变化而导致的寿命。

使用 TPS61169时、我们应如何计算 LED 寿命? 您对此有什么看法吗?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我是否可以知道您将使用哪个公式来计算 TPS61042的 LED 寿命?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉解释错误、客户请求计算  TPS61042和 TPS61169的公式。

    他们想知道更换器件会影响多长时间的 LED 使用寿命。 你有这样的公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    不幸的是、我们没有这样的公式、在我的理解下、LED 寿命也会因不同的制造商而异、因此我建议客户咨询其 LED 供应商获取这些信息。

    BTW、我是否知道您的哪个客户在问、他们的终端设备也是什么? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

      对于同一 LED、是否甚至很难看到 TPS61042和 TPS61169之间的差异?

    客户 EE 是 HVAC 控制器。

    此致、Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我们没有参考公式、因此很难判断调光模式是否会影响 LED 寿命。

    Br

    帕特里克