This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:输入引脚 INA、INB 中相对于接地端的电容是多少?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280294/ucc27624-what-is-the-capacitance-seen-looking-into-the-input-pins-ina-inb-with-respect-to-ground

器件型号:UCC27624

您好!

我在哪里可以找到在 UCC27624上相对于接地端的输入引脚 INA、INB 中看到的电容规格?

此致、

尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    遗憾的是、这不符合规范、但它的值非常小。

    谢谢。

    鲁巴斯