大家好、
我的客户正在实施 TPS543320器件、
从数据表读数以及在分析电感器损耗的同时、他们决定为8A 电压轨选择1000kHz、为3A 电压轨选择1500kHz。
我能得到你对三个电轨的意见吗?
+3.3V_ENV:在选择了2A 限值的情况下、这个电流相对较低。 是否可以更改为2.2uH 或此是否存在问题/缺点? (电流可能会变得非常低<1A…) 1500赫兹
+1.8V/+1.5V:如果运行期间此轨上的电流可能降低到1…2A、那么将电感器从1.5uH 更改为1.2uH 时会出现问题吗? 或者1.5uH 是否是更好的选择? 1500kHz
这是他们计划在 PCB 上实施的内容。 什么是未知的是负载处电容器对直流/直流转换器有一定距离时的影响:
e2e.ti.com/.../TPS543320_2D00_620_2D00_820_5F00_Calculator_5F00_RevB_5F005F00_20231010.pdf
谢谢!
达里亚