This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:最短导通时间和最小开关节点脉冲宽度

Guru**** 2442990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279450/lm25141-minimum-turn-on-time-and-minimum-switch-node-pulse-width

器件型号:LM25141
主题中讨论的其他器件: LM25148

大家好、我目前正在设计采用 LM25141的降压转换器。   

我想问一下最短导通时间 最小开关节点脉冲宽度 TSW 是否 相同?  

如果愿意、为什么最小导通时间为66ns、最小开关节点脉冲宽度为70ns?

如果不是、最小开关节点脉冲宽度 TSW 是什么意思?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是最短可控导通时间、在高降压比和/或高开关频率应用中相关。 该参数可能有典型值和最大值规格。

    请注意、LM25148是此控制器的更新版本、如果需要、可能具有更有利的最小导通时间。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中仅找到了最短导通时间、而没有找到最小开关节点脉冲宽度。 具体而言、哪个部分可以找到最小开关节点脉冲宽度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了开关电压的上升/下降时间外、这两个参数实际上是等效的、这些时间取决于负载电流和 MOSFET。

    此致、

    时间