This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低功率充电器设计2W 应用的参考文档

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278193/reference-document-for-low-power-charger-design-2w-applcation

主题中讨论的其他器件:BQ25756
我们希望设计适用于2W 电动汽车应用的 AC-DC 低功耗(< 1kW)车载充电器
我们希望设计一个用于 2W 功率住宅充电的48V、15A、750W 充电器。
想知道您对 TI 的产品选型和产品有何建议。

谢谢。此致、
莫尼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望它适用于单相交流/直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    您是说2kW、而不是2W 吗?   

    我不了解整体参考设计。  https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上应该有交流/直流参考设计。  对于交流/直流电源之后的电池充电器、TI 电池充电器组近期发布了 BQ25756。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说2轮电动汽车应用。  

    我正在寻找小于1kW 的低功率充电器的参考设计文档。

    我的输入是单相交流电、直流电为48V、750W。

    如果您可以共享参考文档(如果可用)、那真的很棒。 我可以找到适用于6.6kW 的参考文档、但该文档对于我的应用来说相当高。

    提前感谢。

    此致、

    莫尼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    我没有适用于您的应用的参考文档。  我会将其转发给可能拥有一个的参考设计团队。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、  

    请检查此设计。 该信号用于500W、但可以扩展到750W。

    https://www.ti.com/tool/PMP40766

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢