This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:具有 Q 级的类似器件

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8868Z-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279998/tps54201-similar-device-with-q-grade

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件:LP8868Z-Q1

大家好、

我们是否有 Q 级的类似器件? 我 在 TI.com 上找不到带照明 LED 驱动器的 Q 级。

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我能理解您的应用要求吗? Vin、V_LED 和 I_LED 是什么?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    应用为 DMS IR LED 驱动器。 Imax=1.5A、每个 LED 3V、当前计划使用2个 LED。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    Vin 怎么样?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    VIN 是汽车电池9~16V。 基本上是12V。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以查看 LP8868Z-Q1。 我将把这个主题分配给相应的工程师来为您提供帮助。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy

    请创建一个用于 LP8868Z 分析的新主题