This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:抗谐振

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279013/tps546d24a-anti-resonance

器件型号:TPS546D24A

您好!

传输系统的 PDN 阻抗。 我需要根据电源阻抗的最大反转频率定义三个频率区域。 那么、您能否向 TPS546D24A 提供反谐振响应?

此致、

加金迪兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    您将抗谐振定义是什么? 输出阻抗在这种情况下是否有峰值?

    该器件提供了一个平均 PSPICE 模型、您可以对频率响应进行仿真。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想要根据抗谐振频率为不同的频率定义阻抗掩模
    请分享该模型的下载链接、以及为何将其称为 平均 PSpice 模型。 是否有包含最小值和最大值的不同模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    以下是平均 PSPICE 模型的链接: https://www.ti.com/lit/zip/slum705

    平均 PSPICE 模型使您能够使用转换器运行交流分析、以查找波特图和频率响应图等。

    瞬态 PSPICE 模型无法运行交流分析、只能运行瞬态分析。

    它还可以帮助您找到您在此处寻找的抗谐振频率。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、您能否 还与我们分享瞬态 PSPICE 模型?

    哪种模型有助于模拟 抗谐振频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接了瞬态模型: https://www.ti.com/lit/zip/slum707

    平均模型能够仿真输出阻抗、您似乎在哪里测量了抗谐振频率?

    您是否考虑过抗谐振频率作为电源的穿越频率、输出阻抗最高时是这个频率?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在考虑反谐振频率作为电源的穿越频率时、它将是输出阻抗最高的频率。
    是的、我需要的是在某个频率范围内的最高输出阻抗。 如何执行该操作?

    我运行了平均值模型仿真、并且无法看到阻抗变化。 请查看下图、如果我在这里遗漏了一些内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    您需要修改交流仿真、因为默认测量用于环路增益和相位。

    设置输出端的直流电流负载、然后并联一个交流电流源。  

    然后您需要获得 Vout/(IDC+IAC)与频率的关系图、该图应该可以测量输出阻抗。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计抗共振会高于100MHz、我可能会在实际电路板上运行、我会看到。

    输出电压/( IDC+IAC )、为什么添加 IDC+IAC? 我仅将 I2添加为 V (VOUT)/ I (I2)请参阅上述电路中的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们谈论的是2个不同的方面。 平均模型只有在低于开关频率时才准确、而开关频率100MHz 远高于该频率。

    我们测量的 Vout 包含直流和交流分量、因此我加入了 IDC+IAC。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们之前讨论过 VRM 模型、并且您提供了下面的 VRM 原理图、

    我有一个板的 S 参数模型、其中包括(除电感器外的所有电容器)。 那么、您能给我一个不带输出电容器的 VRM 模型吗? 需要联合分析 VRM + PCB +封装+裸片。

    如有可能、请分享 VRM 的 S 参数(无输出电容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    我们目前不支持此器件的 S 参数模型。

    我们提供的 PSPICE 模型用于评估器件功能、而不是确切的实施。  

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    我在结束该主题、因为我们是通过电话进行答疑的。

    我还意识到、当我运行仿真时、如果您在 PSPICE 中使用 IDC + IAC、它不会影响阻抗测量、因此您可以继续使用 Vout/IAC 作为输出阻抗。

    谢谢。

    约瑟夫

    -如果这解决了您的问题,请点击"这解决了我的问题"谢谢!