This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:设计检查请求

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279959/bq77915-desing-check-request

器件型号:BQ77915

您好、您会在下面找到一个原理图设计。 在将此原理图发送给制造商之前、我想问几个油炸玉米粉末。  

1.如果你可以检查并告诉我是否有问题,这是可以的。

  在该 pic 中、您可以看到 R5为20 Ω 的电阻器。 该电阻器的规格为 20欧姆0.5% 1W 1206。 合适吗?

3.  在这里、您会看到我正在尝试使休眠模式具有理想的启用功能。 我在一个非常不同的原理图中发现此部件。 如果您连接交换机的1个端口和2个端口、休眠将启用。 但它们之间已经有一个0欧姆的连接。 这里的帮助不多、那就太好了。

4.  这里 Im 使用两个电容器, 0.1uF,50V,0603 , Im 认为,如果可以使用50V 电容器20节锂离子电池组.

如需更多信息、我将以私人形式向您发送完整原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tugba:

    针对您的问题:  

    1. 具有 NFET 的外部平衡电路看起来正常。  滤波电阻器和电容器的值正确。  电池平衡电阻器(R5、R12)的值将取决于目标电池平衡电流和电池的电压。  
    2. 下面是用于确定要使用的值的公式:RCB + Rdsonexternal = Vcell / ibal   |   确定这些值后、您可以使用 P = ibal^2 * RCB 计算电池平衡电阻器上的规格
      1. RCB:电池平衡电阻器
      2. Rdson 外部:外部 NFET 的导通电阻
      3. Vcell:电池电压
      4. IBAL:所需的平衡电流
      5. P:通过电池平衡电阻器消耗的功率
    3. 如果 PRES 悬空、则器件将在一段时间后进入休眠模式。  如果 PRES 引脚被拉高、则器件会退出休眠模式并保持正常模式。  我认为0欧姆电阻器(R14)用于禁用休眠模式、而取消填充用于启用休眠模式。   如需更多信息、请参阅数据表(具有电池自主平衡功能和休眠模式的 BQ77915 3节至5节串联可堆叠超低功耗初级保护器(修订版 L)(TI.com))中的第9.3.5节。
    4. 是的、额定电压为50V 的电容器应该适合您的应用。

    如果您有任何其他问题、我会向您发送私人消息。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!