This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952上电后通过 IIC 发送的第一条命令返回 NACK

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278161/bq76952-bq76952-the-first-command-sent-through-iic-after-power-on-returns-nack

器件型号:BQ76952

您好

上电后通过 IIC 发送的第一条指令返回 NACK、后续指令正常。

正常的时序是、在主机发送0x3E 之后、76952以 ACK 应答、如下所示:

错误如下:

此错误在加电后首次发送命令时发生。 错误恢复后、总线恢复后发送的命令是正常的。

该查询 是在开机后首次出现该命令错误的原因。 无论我延迟发送命令多长时间、第一个命令都会出现所有错误。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这种情况是在使用其他命令时发生、还是仅在使用您在上面捕获的序列时发生?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    第一个命令进入 CONFIGMODE 并返回 NACK。

    500ms 后发送同样的命令并正常应答。

    上电后、发送一条命令来读取器件名称并回复 NACK。

    500ms 后发送同样的命令并正常应答。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我发现此主题详细介绍了一个类似的问题: BQ76952:随着时间的推移接收到 I2C 通信错误/通信错误-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您可以尝试遵循该主题中提供的建议、看看其中的任何一个是否起作用。

    您也可以尝试发送直接命令、例如 Cell 1 Voltage 命令(有关 SDG)以查看设备是否响应不同。

    此致、

    马克斯·韦博肯