This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D2EVM:如何评估环路响应

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280212/tps92200d2evm-how-to-evaluate-the-loop-response

器件型号:TPS92200D2EVM

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与以下主题内容相关的问题。

我在上一主题中没有获得答案、因此再次提出了该问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220624/tps92200d2evm-how-to-evaluate-the-loop-response/4611848?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252525252520user%25252525252525253A449265#4611848

 

请告诉我们如何使用此 IC 的 EVM 评估环路响应。

我知道我应该通过移除 EVM 上的 R7 (0Ω)并改为填充 R5 (49.9Ω)进行信号注入来进行评估。 这种感觉是否正确?

 

我们还认识到有多种测量方法(例如使用 FRA)。

如果您有详细的评估文档或备注、如果您能分享、我将不胜感激。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    抱歉、您错过了上一个主题。

    [quote userid="449265" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280212/tps92200d2evm-how-to-evaluate-the-loop-response 我知道要评估的方法是移除 EVM 上的 R7 (0Ω)并改为填充 R5 (49.9Ω)进行信号注入。 这种看法是否正确?

    可以。 您是对的。

    您可以使用频率响应分析器进行测量。 您 可以 通过注入变压器将激励信号应用于 TPS92200D2EVM 上的 TP6和 TP5。 输出信号可通过 EVM 上的 TP5进行测量。 输入信号可以通过 EVM 上的 TP6进行测量。 可根据测量的输出和输入信号计算环路响应。

    此致、

    周老师