This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:bq28z610

Guru**** 2813195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271483/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ25672EVM、、 BQSTUDIO

您好、TI!  

通过将电量计 qb28z610EVM 与充电器 bq25672EVM 结合使用来对单节锂离子电池进行充电和放电、我们正在进行充电/放电周期测试、但剩余容量(mAh)和完全充电容量(mAh)出现问题时、未报告0mA。 是否需要设置任何参数? 请告知。 谢谢

TRAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq28z610需要很多不同的设置。 TRM 列出了该算法的所有参数。 您必须至少设置 ChemID、充电终止参数、放电结束参数和电量计状态电流阈值。 您是如何配置监测计的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 我们将监测计  bqz 文件 ver 2610_2_00插入 bqstudio 的"config"文件夹。 尝试将 ChemID 从基址更新为0136  、但化学编程失败、错误 代码= 1470? 请告知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载最新的 bqStudio 版本。 您是否能够在没有错误的情况下更改数据存储器中的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并运行最新的 bqStudio 1.3.123版。 ChemID 更新成功。 无错误的复位数据存储器。 但电池容量仍无法报告(mAh)? 如何对其进行编程。 请告知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须设置设计容量、设计电能、充电终止参数、终止电压等。 有关配置参数的信息、请查看 EVM 用户指南和 TRM。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluua65

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluube3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您发送参考链接。 到目前为止、我们遵循 bq28z610的 EVM 和 TRM 来设置参数。 我们正在运行学习周期并在 FC 标志设置过程中完成了完整充电周期、但没有看到电量监测计更新状态从04变为05、也没有看到报告电池容量 mAh。 问题:在放电完成后、电量监测计更新状态更改为06后、电池容量是否自动报告? 或者我们是否必须保存 golden 文件并重新启动 bqstudio?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    将状态从04更新为05表示已经发生了 QMax 更新。 不出现此 Qmax 的最常见问题是在充电周期中通过的电荷不大于90%。  

    您可以在下面的链接中阅读有关此问题的 现已问世。  

    通过以下方式重试此测试:
    0-发送 复位 此命令用于避免在首次放电期间更新电阻。
    1-将电芯放电至空电(电池数据表中规定的最小电压)。
    2-静置2小时。
    3 -充电至满电( 电池 数据表中规定的最大电压)
    4-静置5小时

    如果通过的电荷超过90%、QMax 应更新。 要进行验证、请在测试前后导出设置、并查找 QMax 值。

    此致、
    何塞·库索


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们根据电池电芯数据表的建议再次测试该器件最小/最大电压: 将电池放电至空电3.0V -静置~3小时,设置[RESET] VOK 标志,并将[CF]标志放电至满电4.1V,设置[FC]标志,并 VOK 设置相对充电状态=91%-当[RESET]标志清除和[RESET]标志设置时,静置>5小时。 我不明白为什么电量监测计更新状态仍然没有从04更改为05或06? 我们使用了 MoliCell 刮土# ICP103450CA 的电池、并使用 chemID TI 数据库进行编程。 我们的选项用完了。 请尽快告知。 请参阅随附的 bqstudio。

    此致!

    TRAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在我解封数据闪存后、电量监测计更新状态现在更改为05。 可能必须解封数据闪存才能更新电量监测计状态。

    我们正推进放电周期、看看电量监测计更新状态是否变为06。 问题是、是否可以将寄存器屏幕更改为全屏? 请参见下方的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    我很高兴您能够继续前进。  

    我认为不可能使登记册全屏显示。 您可以进一步扩展、如下所示。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们完成了学习周期、监测计状态更新为0E。 现在我们正在尝试提取 golden 文件。 关于提取 golden 文件的问题。 附件是包含 golden 文件的 bqstudio 屏幕、但未能执行操作、且底部显示读取闪存图像时出错。 您能否说明导致这种情况的原因?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    画面不清楚。 消息内容是什么?

    确保设备处于 FULL ACCESS 模式。 确保在该过程中不对器件进行下电上电。

    您应该能够浏览并保存 srec。 此外、如果您只需要 srec、则无需输出所有文件。  


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    根据您的建议重试、完全访问模式、电源不会循环(扫描关闭)、并仅选择.srec 格式。 无法创建黄金映像文件。 请参阅 BqStudio 屏幕、其中显示消息"读取数据存储器或闪存映像失败。 无法创建 golden 映像文件。"

    底部消息显示"Error reading flash image"(读取闪存映像时出错)。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    从图中可以看出该器件是密封的。 无法显示锁定。 尝试解封和完全访问 命令



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    谢谢你的建议。 它的确有效。 golden 映像文件已创建。 现在、 我们如何重写 golden 文件 进行确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我曾尝试使用刚刚使用 BqStudio Programming 选项卡创建的.srec gold 文件对电量监测计(bq28z610R2)进行测试。 但是有一条消息说"来自器件的不确认"?。 请告知。 谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    确保设备不会重启电源。 在 I2C 线路上进行探测、确保电压电平合理。  

    您是否尝试过关闭和重新打开 BQStudio?

    你到底什么时候得到这个误差? 是否在成功对 srec 编程之后发生?

    此致、
    何塞·库索