This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:确认是否可与 Agilex FPGA 的内核电源配合使用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279482/tpsm8d6c24-confirming-whether-it-can-be-used-with-core-power-supply-for-agilex-fpga

器件型号:TPSM8D6C24

TPSM8D6C24是否可以用作 Agilex FPGA 的核心电源?

我想、除非地址21h (VOUT_COMMAND)和地址8Bh (READ_VOUT) 在1LSB 电压电平下完全匹配、否则无法控制 Agilex 的 PMBus 主功能。

您能否检查 TPSM8D6C24是否可以与上述地址匹配?

21h (VOUT_COMMAND):数据表第64页

・8Bh (READ_VOUT):数据表第115页

另外,如果在使用 Agilex Core 电源时有任何其他预防措施,请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我们查看 Intel 的 Agilex 电源要求清单。 英特尔文档编号:AN974-757318-757319。 第10页上的表5列出了 VOUT_COMMAND、VOUT_MODE 和 READ_VOUT。 TPSM8D6C24可满足所有要求。 TPSM8D6C24支持 VOUT_MODE、允许 FPGA 读取 VOUT_COMMAND 和 READ_VOUT 数据格式、这两种格式始终相同。 默认为线性16、指数为-9 (512LSB/V)或1.96mV/LSB。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡