This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:相移全桥电流值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278788/ucc28950-phase-shifted-full-bridge-current-values

器件型号:UCC28950

我想使用 IGBT 设计一个相移全桥、因此我无法使用 UCC28950 Excel 文件中给出的公式来计算 MOSFET 损耗。 我查看了 https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf 、但为 T1给出的值似乎不正确。 T1不应是如下所示的时间间隔:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950的 Excel 设计是根据应用手册 SLUA560中的公式开发的、您可以在以下链接中找到该应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此 Excel 工具使用变压器变压器 RMS 电流来估算 H 桥 FET 损耗(QA..QD)。  该变压器 RMS 电流

    基于可在一些电源设计教科书中找到的以下公式。  

    经过审查、 变压器 RMS 电流实际上是独立 H 桥 FET RMS 电流的2倍。   这是因为 H 桥 FET 仅在每隔一个主开关周期运行一次。  因此、FET 中的 RMS 电流损耗是该工具计算出的损耗的一半。  

    我查看了 H 桥 FET 损耗计算、并且在 QAG 之前有2倍因子、这也是过度估算的。  因此、H 桥 FET 的计算将大量超过估算值2。   

    我将告诉应用团队、H 桥 FET 损耗已过高估计。  如果您使用 Excel 设计工具、请注意、更准确地估算 FET 损耗将是 Excel 工具计算结果的一半。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。 我使用 IGBT、因此也需要计算开关中的平均电流。 哪个论坛应该提出有关 slyu036的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于相移全桥平均值、平均 H 桥 FET 电流(Iavg)为:

    Iavg =((Imax+Imin) * D/2 +(Immax+Imin)*((1-D)/2))*(1/2)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您是否同意  slyu036中给出的 T1公式不适用于图片中显示的 T1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Excel 工具 RMS 变压器初级电流基于应用手册 slua560的图4-1中的变压器电流。  请参见下图。

    此致、