我有两个电压值相同的5、5Vdc 电源、优先于 Vin1。 Vin1和 Vin2之间的切换必须尽可能快。
如果 Vin1降至5、3V 以下、我必须从 Vin1切换到 Vin2、如果升至5、4V 以上、我必须返回 Vin1。
我知道我必须使用 XREF 模式+迟滞、因为我在 Vin1和 Vin2上的值相同、因为没有迟滞、TPS2121会在两个电源之间持续切换。 是这样吗?
我看到、当 Vin1降至低于 PR1设置的阈值时、输出切换到 Vin2、但要返回到 Vin1、由于迟滞、我需要一个高于5、5V 的值。
在此特定情况下、TPS2121的最佳配置(XREF+迟滞)是什么?
非常感谢