This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:开关频率在不同的输入和放大器下异常;输出条件下

Guru**** 1688460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280034/tps62085-the-switching-frequency-is-abnormal-under-different-input-output-conditions

器件型号:TPS62085

大家好、

我无法在开关频率范围内进行测量:

其测试结果:

我可以理解、在轻负载条件下、Fsw 会有所减少以便省电。

我还阅读了以下应用手册:

了解 DCS-Control (TM)拓扑中的频率变化

但下面是什么让我困惑:

1.根据应用手册、 开关频率在高占空比和低占空比下会出现偏差。 我的理解是、 随着占空比增加或减少、FSW 与标准值(2.4 MHz)的偏差更大。 但根据客户的测试结果、在低占空比下、Fsw 甚至更低(参阅 Vo=1.8V 形式)。  

2.根据数据表,TPS62085支持100%占空比运行。 为什么仍然有最短关断时间? TPS62085的最短关断时间是多少?

3.应用手册中具体的"中等"占空比范围是多少?

谢谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    1.开关频率应接近中等占空比(50%)的目标值。 对于高占空比和低占空比、由于最小关断和导通时间、开关频率将低于目标值。 对于1.8V 输出、频率应接近3.6V VIN 时的2.4MHz

    最短关断时间不会影响100%模式运行。 在100%模式运行中、没有低侧开关相位、因此最短关断时间没有影响。 我在该器件的特性数据中找不到最小关断时间值。 我认为此器件的最短关断时间归因于内部信号的传播延迟和为 防止开关转换期间噪声导致错误操作所需的消隐时间。  

    3.在应用手册的图2a 中、5V 输出和2.5MHz 开关的中等占空比范围似乎为9V 至~13V。 我认为对于不同的 DCS 器件、范围可能会有所不同、具体取决于导通时间和传播延迟。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的回复。 我已经删除了客户信息、因为我注意到该主题位于公共论坛中。

    我想我没有清楚地描述我的第一个问题。

    让我感到困惑的是、如果高/低占空比下的开关频率确实受最短导通/关断时间的影响、那么由于占空比从"中等"到"高"或"低"、开关频率应具有更大的"趋势"偏离额定频率(TPS62085为2.4 MHz)。

    但 Vout=0.8V 并非如此。 从测试结果可以看出、在2.5V 输入电压(D~30%)下、Fsw 为768k。 当输入电压为6V (D~13%)时、Fsw 为1.37m、比768k 的2.4 MHz 更接近。

    我们如何解释这种现象?

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    这一点很好。

    另外一个信息是输出纹波也会对开关频率产生影响。 由于这是一个滞环模式转换器、因此频率也取决于输出电容器的 ESL 和 ESR。 输出端的更大输出纹波(ESL 步长)会触发控制环路以更快地进行切换。 我认为这可能正是极高的 VIN 所面临的情况。 输出电容上的 ESL 电压阶跃取决于电感器电流纹波的幅度、此幅度在 VINS 较高时是较高的。  

    此致、

    瓦伦