This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274562/lm5143-q1-schematic-review

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143

大家好、

您能帮助查看 LM5143-Q1的该原理图吗? 非常感谢!

所需的输出电流典型值为10A、峰值为30A (两个通道)

e2e.ti.com/.../LM5143_5F00_SCH.pdf

Br

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    请附上此设计的快速入门计算器:

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    您需要提供多长时间的30A 电流? 该电流非常大、由于电感器饱和和 FET 温升、单相设计通常不具有该额定值。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我假设它不会超过3ms

    您需要提供多长时间的30A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、您能帮助提供有关原理图的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fig、

    请附上此设计的快速入门计算器:

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    这对我们了解您所要求的规格非常重要。

    -奥兰多