This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117在瞬态响应下的 UVLO 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279481/lm5117-uvlo-problem-for-lm5117-at-transient-response

器件型号:LM5117

您好、支持团队、

我的客户遇到了由于 LM5117的 UVLO 导致的重启问题。

在 UVLO 引脚上、分压器将为54.9K/11.3K、其中输入电压将为8.5V 时的最小值。

由于最低电压为8.5V、此时 UVLO 电压将为1.45V、但是、瞬态响应将导致 Vin 处的电压降至约4V。

但如果在瞬态期间 Vin=4V 时、分压器会让 UVLO 处的电压为0.65V、不应触发 UVLO。

我们如何解决该问题?

谢谢。

此致、
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好

    线路 UVLO 迟滞可由上部 UVLO 电阻器进行编程。 请使用数据表中的公式(1)。  

    - EL