This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:如何控制每个通道

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280024/tps23881-how-to-control-for-each-channel

器件型号:TPS23881

专家、您好!

我们正在考虑将电路设计为使用一个此器件的四个2pair_30W 和两个4pair_90W 的组合。

当查看用于控制每个通道的寄存器时、该通道似乎只由通道1-4组成。

如果我们配置8个通道、我们是否可以控制每个通道?

请告诉我们如何根据我们设计的配置标准来控制每个通道。

(例如、我们要设置哪个寄存器来控制每个通道?)

或者您能否提供参考源代码?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    TPS23881是符合 IEEE802.3bt 标准的器件、能够支持四个2线对端口和两个4线对端口的组合。 此器件是一款8通道控制器、可配置为支持此应用。 这与我们的 TPS23881EVM-008 + PSEBOOSTMTHR-007类似

    有两种不同的配置:配置 A 和配置 B。  

    使用配置 A 时、您将使用替代从器件 I2C 地址以控制通道1-4和5-8。 例如、使用配置 A、如果将器件配置为更改地址0x20、则写入从器件地址0x20将配置通道1-4、从器件地址0x21将控制5-8。

    使用配置 B、您将能够使用16位符号写入整个器件以配置通道1-8。

    有参考代码、可以在 TPS23881产品页面的"设计与开发"->"软件开发"下找到。

    此致、

    布兰登