This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:使用具有-12V 接地电压和0V Vin 电压的 LM25184

Guru**** 2505475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280419/lm25184-using-lm25184-with--12v-as-ground-and-0v-as-vin

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好

我有-15V 电源。 我想使用 LM25184、将该电源作为 GNV 作为-15V 端子、将0V 端子作为 Vin。

  • LM25184是否会以这种方式工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要降压或从负压升压?  输出电压是多少?  

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我希望使用 LM25184将-15V/-42V 转换为-3.3V。

    我期望反激式转换器的输出为-3.3V、具有.r.t 0v 或 GND。

    谢谢  

    S·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我看到该解决方案使用升压转换器来实现这一点。 我将该解决方案放在下方。 (使用 LM5122、Vin=-48V、Vo=-24V)谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aurora

    感谢您的回复。

    但我已经在要求中将 oLM2518用作降压、我不想改用另一个 IC (升压器)、我们不能将同一个 LM25184用作降压和生成-3.3V?

    谢谢  
    S·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    对于芯片、VIN 引脚的电压必须高于 GND 引脚的电压。  因此、您不能直接为芯片提供-15V 输入。  我以前从未在这种应用中使用过反激式器件。  也许我可以为您向其他同事提问、但我需要在下星期一给您一个答案。 请 耐心等待。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aurora

    抱歉、我在所附的第一张图片中出错了。

    我要将-15V 连接到 IC 的 GND 引脚、将0V/GND 电源连接到 IC 的 Vin 引脚。

    它会以这种方式工作吗?

    谢谢  

    S·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    这是可以的、但需要注意的是、数据表上标记的耐受电压值是每个引脚相对于 GND 引脚的耐受电压。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。