This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:电路图 R 和 C 建议

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1, TPS63020-Q1, TPS552892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274785/tps552872-q1-schemetic-r-and-c-recommendations

器件型号:TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS63020-Q1TPS552892-Q1

您好、专家:

我的客户正在使用 TPS552872-Q1作为降压/升压来输出固定的3.8V 电压、而没有电流限制、如以下电路中所示:您可以帮助确认以下问题吗?
1.应该将 ISP 和 ISN 引脚短接在一起吗? 对吧?
2、假设 ISP 和 ISN 短路:
A: 引脚15 COMP 的 R28、C17和 C18的建议值是什么?
B.  引脚16 CDC 的 R27的建议值是什么?

谢谢、此致、

道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    1.请问客户和他们的应用是什么?

    2.输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少?

    3.能否完整回答一下示意图? 电感器和输出电容器的器件型号是多少?

    4.有问题时、如果没有使用输出电流限制、可以直接将 ISP 和 ISN 连接到 Vout。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的帮助。 很抱歉因为中国国庆节假期而延迟。

    此 引脚连接到汽车音响主机的备用电池、然后将输出固定为3.8V、无电流限制。

    随附的是详细原理图、您能否在以下两个问题中提供帮助?
    1.电路设计有问题吗?
    2.如何设置上述 R 和 C 参数?

    客户现在正在布局、他们急于得到评论反馈、非常感谢他们的帮助!

    e2e.ti.com/.../Buckboost_5F00_TI_5F00_tps552872_2D00_q1_5F00_design_5F00_review_5F00_20231008_5F00_A.pdf

    此致、

    道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    1.我知道 TPS63020-Q1在这里是如何使用的吗?

    2.对于本例、我认为 TPS552872-Q1在这里不合适、因为平均电感器电流限制为3.3A。 建议使用具有8A 电流限制的 P2P TPS552892-Q1。

    3.建议在 Vin 和 GND 引脚附近再添加两个0.1uD 0402电容器、Vout 和 GND 引脚也是如此。

    PG 和 CC 引脚应通过上拉电阻连接到 VCC。

    5.建议将 FSW 引脚上的电阻器更改为19k 并设置1MHz。

    6.将 MODE 引脚连接至 VCC。 此引脚的绝对最大电压为6V。

    6.为 CDC 引脚连接150kohm 电阻。

    7.建议使用 R28=3k、C17=10nF、C18=47pF。

    8.遵循布局指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    非常感谢这里的帮助,客户已经更新了所有根据你的建议. 请帮助查看下面的原理图。

    TPS63020-Q1适用于串联应用中的3节电池(输入电压高达4.8V)、默认应用使用 TPS552872-Q1、4节串联电池、输入电压高达6.4V。

    它们的输出电流要求为3A 或4A、因此 TPS552872-Q1在这里就足够了、对吧?

    非常感谢!

    此致、

    道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    新图片太模糊,我看不清楚,你能显示 PDF 还是更清晰的图片吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryce。

    下面的图片呢? 如果没有、您可以尝试打开下面客户发送的初始电子邮件吗? 非常感谢、如果有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../_5F00_EXTERNAL_5F00_-_DE560D595F00_-TPS552872_2D00_Q1-for-_668F7D8F_Buckboost_C25370658259554F4D916E7F_.msg

    此致、

    道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    如果 其输出电流要求为3A 或4A、则 TPS552872-Q1在这里还不够、他们需要更改为 TPS552892-Q1。

    输出反馈电阻器是错误的、电流 Vout 设置为2.4V。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的反馈、

    关于  TPS552872-Q1的平均电感器电流限制最小值为3.3A、如果客户输出电流为3A、我想问一下为什么 TPS552872-Q1还不够?

    我恐怕8A 会太高规格、会给客户造成困惑、非常感谢!

    此致、

    道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    例如、如果 Vin=3.6V、则输入电流应大于3.8V * 3A/0.95/3.6V=3.33A。 如果输出电流为4A,则 输入电流应大于3.8V*4A/0.95/3.6V=4.44A。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    好理解、客户已将 下图中的 R16更改为46.2K。

    他们想知道如果更新到 P2P TPS552892-Q1、周围的 C R 参数是否也应该改变、或者哪些 C R 参数应该改变、您能提供帮助吗?

    非常感谢!

    Br、

    道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    不需要、外部 C/R 参数无需更改。

    BRS、

    布莱斯