This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63610-Q1:波特图测量

Guru**** 1462210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280505/lm63610-q1-bode-plot-measurement

器件型号:LM63610-Q1

您好!
测量波特图所用的设置是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您需要有一个环路测试电阻器(只需参考 R1、其值约为49.9 Ω)。 然后使用环路分析器进行测量。  用于信号注入的红色端子连接到 Vo、黑色端子连接到 Vloop。  用于信号检测的 A 端子连接到 Vloop、而 B 端子连接到 Vo。 谢谢。

    奥罗拉