This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:交叉频率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279392/lm61495-q1-cross-over-frequency

器件型号:LM61495-Q1

您好!TI 专家!

目前 我们开始了 LM61495-Q1的环路稳定性测试, 但 我    在数据表中找不到交叉频率要求的相关内容 。您能 提供这些信息吗  ? 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般根据经验法则、穿越频率在基波开关之前的一个十倍频程、因此如果应用在1MHz 处进行开关、则开关频率应在100kHz 左右。 PM 应至少为45度。

    此致、

    吉米