请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25756我们希望设计适用于2W 电动汽车应用的 AC-DC 低功耗(< 1kW)车载充电器
我们希望设计一个用于 2W 功率住宅充电的48V、15A、750W 充电器。
想知道您对 TI 的产品选型和产品有何建议。
谢谢。此致、
莫尼卡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Monica、
您是说2kW、而不是2W 吗?
我不了解整体参考设计。 https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上应该有交流/直流参考设计。 对于交流/直流电源之后的电池充电器、TI 电池充电器组近期发布了 BQ25756。
此致、
杰夫
您好、Monica、
请检查此设计。 该信号用于500W、但可以扩展到750W。
https://www.ti.com/tool/PMP40766
谢谢。
罗伯特