This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82912:Vin=3.3V 的效率曲线、输出电压为0.8V、1.2V 和1.8V

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82912, TPSM82913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279499/tpsm82912-efficiency-curves-for-vin-3-3v-with-outpout-voltage-0-8v-1-2v-and-1-8v

器件型号:TPSM82912
主题中讨论的其他器件: TPSM82913

您好!  

TPSM82912的输入电压范围为3V 至17V。  您是否会在输出电压为0.8V、1.2V 和1.8V 时遇到 Vin=3.3V 的效率曲线?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会在明天进行检查并尝试提供反馈。

    BTW、您的应用是什么?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用是一种新兴的军用无线电。 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amaud

    得到了,裕昌正在做它,稍后会给出反馈,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 TPSM82913的1MHz 效率、其可称为82912。

    无第二过滤器

    最高低至1.8V/1.2V/0.8V

    裕昌