This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:为什么电池放电至0%、但电压远低于电芯 Term 电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275311/bq28z610-r1-why-the-battery-discharge-to-0-but-voltage-is-far-from-cell-term-voltage

器件型号:BQ28Z610-R1

我在2s1p 电池组中使用 BQ28Z610-R1。 我们直接  100mA 对电池进行0.2C 放电、使其达到0%(6.6V)、然后对其进行充电、当其达到 VCT (充满电)时、它会进行阻抗、而 FCC 会比剩余容量低,0.2C 放电至0%(7.2V)、但电压远高于测量仪表中设置的电池端电压(6.6V)。

当 FCC  电阻达到 VCT (满电)时、是否有问题 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、  

    请您将日志和 gg 文件发送给我吗?  

    您是否还可以按照数据表中所述发送电池的设计容量、设计电压和终止电压?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny 您好、

    好的、我会收集日志文件并稍后发送给您。

    什么是设计电压?正常电压3890mV?  设计容量为2700mA、CELL 终止电压为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、  

    设计电压是 电池数据表中指定的标称电压。 您需要设置 EOC 处的电芯0 Chg 电压 EOC 时的电芯1 Chg 电压 电池数据表中指定的电池充电电压参数。 您还需要将 EOC 时的电流  (锥形电流)至 C/20。 请查看下图:  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     标称电压 为3890mV。  EOC 处的电芯0 Chg 电压  和  EOC 时的电芯1 Chg 电压、EOC 时的电流 会在完成学习周期后更新。 我只需更改充电电流和充电电压、收尾电流即可实现快速充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、  

    您能给我提供 gg 和日志文件吗? 这是调试所必需的。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../After-discharge.zipAttachment 是  包含充电和放电数据的 gg 和日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、  

    您应该将您的 端子电压增量 按照器件 TRM 中规定的值。 请参阅下图:

    当条件电压为6.6V 时、 端子电压增量 应设置为0。   

    此外、您正在使用哪个 ChemID?

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过此设置、没有使用。  ChemID 为7318。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、  

    进一步查看日志文件后、似乎该问题最有可能是充电时温度变化引起的。 请查看下图、其中显示了随时间变化的温度和 FCC。  

    在该图中、您可以看到充电期间温度发生变化、从而导致 FCC 发生变化。  一种可能的解决方案是通过降低充电电流或将器件置于温度受控的箱中来控制充电期间的温度。  

     您可能会发现该问题的另一个可能原因是 CSYNC 已设置。  当达到 VCT 时、CSYNC 设置剩余容量强制等于 FCC。 这会导致剩余容量 从2670 mA 下降到2547 mA、请参见下图)。

    一个可能的解决方案是取消 CSYNC 配置、这样在达到 VCT 时不会强制剩余容量等于 FCC、但我不确定该解决方案是否能解决该问题。 请参考下面的屏幕截图来设置取自  BQ28Z610-R1技术参考手册 。  

    此致、  

    Jonny.