This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561

Guru**** 2384210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276293/bq27z561-bq27z561

器件型号:BQ27Z561

您好、 TI 团队:

BQ27Z561在其应用中遇到问题。 请帮助分析原因:
当电池电压高于2.5V 时、所有应用均正常;
2.但当电芯电压降为1.6V 时、IC 的功耗会表现出异常值、几百微安等、稍小一些的电流消耗都是40-50微安。 如附件所示,测试了5项数据;
3.直到电池电芯电压下降到1V 以下,功耗再次恢复正常。
您能帮我解释一下原因吗?

 谢谢 !

e2e.ti.com/.../BQ27Z561_EA811780357570656E63_20231001.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正常运行期间的电源电流的典型值为60uA。 当器件 BAT 电压为1.6V 时、似乎只能看到"几百微安"。

    您是否有在 BAT 电压降至1.6V 时激活的电路? 您的设计中是否有任何种类的二次电源? 这是一种奇怪的行为、只在一定的电压下发生。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose Couso,

    请查看原理图。 没有其他有源电路。

    此致、

    罗立新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo Lixin:

    我没有看到任何令人震惊的 BQ27z561原理图。  

    U2是什么?


    您复制此内容的容易程度如何? 如何 测量电流消耗?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose Couso,

    1. U2是一个 MOSFET、 下图为完整电路图,J1是电池组的输出端口、未连接任何器件。

    2. 在测试过程中,R1被移除,电芯被断开。 使用可调直流电源、并将电流表连接到串联的电源。

    3、 改变直流电源的电压,读出电流表的电流值,并在发生第一个问题时得到测试记录表。

    通过这些信息、我们能否找出电量监测计为什么消耗如此多的功率?

    此致、

    罗立新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo Lixin:

    我进行了快速测试、发现了类似的行为。 请参见下方的。  

    BAT 电压 电流消耗
    2.6伏 8 μ A
    3.6伏 8 μ A
    1.7伏 8 μ A
    1.6伏 227 μ A
    1.5伏 3 μ A


    电压为1.6V 时、该器件的功耗似乎更高。 这似乎是 IC 的内部行为。  

    您为什么要在该电压电平下运行?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose Couso,

    我们不是把 BQ27z61应用于1.6V 的情况、但担心如果用户的系统电池在进入过放电保护后没有及时充电、很容易导致电池单元死机、 而且电池单元在死后很容易膨胀,这会给用户一个不好的感觉。
    那么、有什么方法可以改善这种现象呢?

    此致、

    罗立新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo Lixin:

    这是 IC 设计内部的内容。 看起来您可能需要控制电压、以便它不会接近1.6V。  

    此致、
    何塞·库索