This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:QMax 更新条件问题

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275564/bq28z610-r1-qmax-update-condition-issue

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我在2s1p 电池组中使用 BQ28Z610-R1。 成功执行黄金学习后、如果负载发生变化、但 QMax 无法更新。

如果无法更新 QMax、则无法更新 Ra。是否正确?  

我检查文件 slua777 page4 QMax 更新条件、如以下所示:Qmax 在发生以下情况时不更新:
温度-如果温度超出10℃ 至40℃ 的范围

提问1:我们需要控制10℃ 到40℃ 范围内的温度整个学习过程是否包括 chage-relax 2小时- discharge 0.2小时- relax 5小时、还是仅包括 relax 2小时和 relax 5小时?

2.容量差值 -如果合适的蓄电池静止时间之间的容量变化小于90%
在 Qmax 的初始周期内执行37%、在对 Qmax 进行现场更新(第2次及后续更新)期间执行37%。

问题2:我们是否应该在 C/10~C/5之间放电? 但实际电流将超出 range.it 永远无法更新 Qmax。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    [报价 userid="509857" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275564/bq28z610-r1-qmax-update-condition-issue ]如果无法更新 Qmax、则无法更新 Ra。是否正确?  [/报价]

    QMax 更新独立于电阻更新。  

    问题1:正确、学习循环应在室温下进行。 电芯温度不能超出此范围。  

    至于学习周期序列:
    发送 IT_EN 或 GAUGE_EN 命令。 发送复位以避免在第一个放电周期内进行阻止更新
    放电至空(电池数据表中指定的终止电压)
    2-静置5小时
    3-充电至满电(电池数据表中指定的充电电压)
    4-静置5个小时-此处应发生 QMax 更新
    5-放电至空
    6-静置5小时-电阻表在进入 RELAX 状态时应已更新。

    对于第一次 QMax 更新、SOC 必须更改超过90%、这意味着充电通过了超过90%。

    问题2:放电率不影响 QMax、它影响电阻更新、因为电量监测计将在放电循环期间更新内部电阻。  

    电量监测计将在 realx 状态更新 QMax。  

    要查看 QMax 和 Ra 表更新、请在学习周期之前和之后导出 gg 文件(配置)。

    建议的充电率为 C/2。 建议的放电速率介于 C/5和 C/10之间、放电速率越低越好。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用  C/2 作为充电率、使用 C/5作为 学习过程的放电率。

    但 实际充电电流为快速充电(最大充电电流为6C)、放电电流介于 C/100和1C 之间、   有时无弛豫时间和温度超出10℃ 至40℃ 的范围

    那么、这些会发生什么情况呢? QMax 和 Ra 都未更新、并且 RSOC 不准确、在放电至 Term 电压时可能会跳至0%、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    首次 QMax 更新(学习过程 QMax)后、监测计仅需要在 DOD 中通过37%的电荷即可更新 QMax。 TRM 中规定了 QMax 更新条件。   

    监测计 需要一个休息期来更新(OCV、DOD)、以便了解电芯如何放电。 此时、如果满足条件、电量监测计也会更新 QMax。 当 VCT 触发和 DODatEoC 更新时、电量计还会在充满电后更新 QMax。

    对于几乎无法放松的应用、该电量监测计可提供快速 QMax 和快速 OCV 测量。 参阅 第 6.4.3节快速 QMax 更新条件 TRM

    如果温度超出10°C 和40°C、则可以调整两个私有参数。 我将需要 FW_VERSION 和 FW_BUILD、您可以使用 bqStudio 来获取此值。 请参见下方的。


    要回答您的最后一个问题、电量监测计需要能够进行 OCV 测量才能知道电芯如何放电。 否则、SOC 很可能会在电压低于 Term Voltage 时下降。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FW_VERSION 为0x0101、FW_Build 为0x001D

    请参阅 第 6.4.3节快速 QMax 更新条件 TRM[/报价]

    对于测量仪表几乎不放松的应用、 我们只需将 FAST_Qmax_LRN=1且 FAST_Qmax_field =1  要解决这个问题、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    我们只能设置 FAST_Qmax_LRN=1且 FAST_Qmax_field =1  要解决此问题,是否正确?

    正确、但 需要在 VCT 处进行完全充电和 DOD@EOC 更新。 请参见下方的。


     请查看以下参数及其各自的存储器位置。 完整性读取并检查默认值。

    参数 单位 地址 数据长度
     Q 无效的 MaxT   40 C 0x459f 2
    q 无效薄荷 10 C 0x45a1 2

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DOD@ 在 VCT 处需要执行 EOC 更新

    如何知道  DOD@EOC 更新 在 VCT 中是否有效?  

    请查看下列参数及其各自的存储器位置。 彻底读取并检查默认值。

    我发送命令 并   通过高级通信 I2C 在0x459f 中获取值90 01和在0x45a1中获取值64 00、我试图更改它、 但失败了。

    我们可以更改温度值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    如果 DOD@EOC 不为零、则它很可能有效。 请参阅下面的


    看起来最小值和最大值为64C 和90C。 您需要对数据闪存参数更改的校验和进行调整。 请参见随附的。  e2e.ti.com/.../The-full-detail-of-the-process-for-changing-a-particular-data-flash-parameter-is-as-follows-below.docx

    此致、
    何塞·库索