器件型号:TPS65988EVM
我正在尝试按照 Robert Almendarez 提示恢复到默认值:
可以通过以下过程恢复器件的出厂设置:
- 打开 应用程序自定义工具
- 点击"Project"->"New Project"
- TPS65988DH
- 标准(推荐)
- 仅上行端口(UFP)
- 点击 Device -> EVM-Flash Re Firmware (Recovery)
- 选择 tps65988_evm_flash_image.bin 获取 EVM 恢复文件
- 单击 OK (确定)
这将恢复原始 EVM 固件。
我收到以下错误:
EVM 恢复期间遇到异常:HW_SPI_FLASH_ERASE 失败:尝试擦除至空句柄
'exceptions.exception'="">
回溯(最近的调用最后):
FLASH_DEVICE 中的文件"dialogWindow.pyc"、行6553
文件"hw_interface.pyc"、第629行、在 HW_SPI_FLASH_ERASE 中
异常