This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:在电压中断时运行

Guru**** 2530370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280073/tps2663-operation-at-voltage-interruption

器件型号:TPS2663

您好、TI 团队。

在电压中断期间、TPS2663进行了什么操作?

我计划将 PGTH 引脚连接到 GND、并使用 dVdT 模式恢复电压、如数据表的第9.3.2.1节所述。

问题1:

在 dVdt 模式下、UVLO_TON (dly)对于电压返回延迟是否正确? 我知道快速开启时是 UVLO_TON (dly_dly)。

问题2:

当在 dVdT 模式下恢复电压时、因为它处于快速导通模式、热调节环路是否受支持?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    在故障恢复实例期间、如果 V (PGTH)电平低于 V (PGTHF)、则器件会在 dVdT 模式下打开内部 FET、压摆率将取决于 dVdT 电容值、并且流经器件的最大电流限制为 I (OL)。

    因此、在 PGTH GND 中、它的行为将与上述相同。  

    1.是的。在 dVdt 模式下、器件将跟随  UVLO_TON (dly)

    2.在 dVdT 模式启动期间没有激活热调节。

    此致

    G·库纳尔