This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:输入范围和低侧 FET 故障

Guru**** 2542030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280101/tps563200-input-range-and-low-side-fet-failure

器件型号:TPS563200

大家好、

参考前面的讨论、 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267943/tps563200-ic-gets-damaged-for-minimum-load-of-500ma/4803686#4803686 我们重新路由了 PCB、设计的运行时间约为100小时。

测试:输入12V2A、输出5V3A。 测试100小时。  

输入:实验室电源、输出:实验室直流负载

TI webench 的设计适用于11.5V 至12.5V 的输入范围。

当输入电压降至11.5V 以下时、低侧 FET 会短路。 下降至以下值、即当输入电压为11.45V (或更低)时、低侧 FET 短路。

我们返回 Webench 并尝试将范围调整为11.0V 至12.5V。 对于这项更改、元件没有变化。

问题1:如何确保  TPS563200能够在更宽的输入范围(例如10.5V 至12.5V)内工作。

问题2: 当输入电压范围超出"设计范围"时、是否可能禁用 TPS563200功能。 我们已经开发了 EN 引脚、但希望专家建议如何在不损坏 TPS563200模块的情况下处理上述范围(10.5V 至12.5V)。

此致、

Sadashivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadashivan:

    1. Webench 是一款参考设计软件、旨在帮助客户方便快捷地完成设计方案。 因此它将遵循一项普遍原则。 组件配置不会因为您略微更改了 Vin 电压而发生改变。
    TPS563200的主控制环路是自适应导通时间脉宽调制(PWM)控制器、支持专有 D-CAP2控制方案。 D-CAP2控制方案将自适应导通时间控制与内部补偿电路相结合、实现伪固定频率。 简单地说, TPS563200采用 4.5V 到17V 的输入电压,具有自适应导通时间控制,可以稳定地调节输入电压范围内的电压。
    您提到的"设计范围"是否指10.5V 至12.5V? 如果是、我建议您提高上层电源的输出精度、或为上层电源添加判断保护功能、以确保其输出不超过该范围(10.5V 至12.5V)。 需要强调的是输入电压10.5V 到12.5Vin 不会对 TPS563200造成损害。  芯片上市时间很早。 根据我们大量的验证测试以及客户的实际应用反馈、它的可靠性非常高、因此应该更多地考虑改进布局放置。

    此致、