This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177EVM-HP:频率选择

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280138/lm5177evm-hp-frequency-choice

器件型号:LM5177EVM-HP

您好!

我评估了 适用于直流24V 电源的 LM5177EVM-HP、而且我没有找到有关频率选择的信息。  

我想,更大的频率,最准确的 信号将是,但性能呢?

什么是高频的原因(或损失)? 


谢谢。
此致、
克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    增加频率会产生积极和消极的影响、因此始终是尺寸、效率和热性能之间的折衷。

    如果您增加频率、开关中的损耗将增加、电感器尺寸减小、必要的输入和输出电容器减小。 效率通常也会降低、可通过选择不同的外部元件进行补偿。 尤其是对于大功率转换器、如果组件变得越来越小、可能将无法再耗散功率。

    提高或降低频率的原因并无一个。

    此致、
    布里吉特