This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:关于 UCC256404的 X 电容器放电的完整 UL 报告

Guru**** 2385290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277470/ucc256404-full-ul-report-on-x-cap-discharge-for-ucc256404

器件型号:UCC256404

您好!

我想索取完整的 UL 报告。  您是否具有更新版本 IEC 62368-1:2020?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有 IEC 62368-1:2014的完整 UL 报告。 我们没有  IEC 62368-1:2020。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何获得2014年报告?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    您可以在以下位置访问它: UCC256404 IEC62368认证

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的评分 这只是最后一个问题。 是否有获得  IEC 62368-1:2020认证的任何计划?  

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们没有任何 获得  IEC 62368-1:2020认证的计划。

    此致

    马尼坎塔